This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-THREEPHASEMETER-F6779

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/679793/tidm-threephasemeter-f6779

主题中讨论的其他器件:MSP430F6779

您好!  

我们正在评估用于测量和测试的 EVM430-6779能量计。 产品数据表中提到了230V 输入电压的输入。 我们想知道、如果电压高于230V、是否有任何安全防护装置

未来、我们将在不同的环境中测试这种情况是否可行?

谢谢  

Ahmed  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的发帖。 如果您希望使用高于230Vrms 的输入、则需要减小分压器中较低电阻的电阻(保持上部990k 欧姆)。 请记住、输入电压通常以 RMS 为单位、需要将(乘以 sqrt (2))转换为峰值、以匹配数据表中的单位。 理想情况下、您希望最大电压通道输入电压在增益为1时接近(但不超过)最大满量程范围(FSR)。 为此、请根据您的最大输入电压调整上述电阻。

    "不同的环境"是什么意思?

    此致、

    James

    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 James、

    感谢您的回答。

    首先,我本人和艾哈迈德正在为此共同努力。 我们的技术不是很强。 我们之所以购买此 EVM、是因为我们可以测试其精度和工作情况。 我们以英国为基地、电压范围为220V - 250V。 这就是我们提出问题的原因。

    高电压是否会实际损坏电路、或者它会给出错误的读数。 即这种对软件或硬件的依赖、还是两者都依赖。

    我还了解到有一个卡夹(靠近电流输入)会接合电压输入。 如果我们断开该削波器、则假设器件在高电压下正常。

    这种最大230V 电压非常有限、尤其是在美国之外。 任何帮助都将不胜感激。

    此致
    Bilal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在250Vrms 下、您将会得到良好的效果。 使用上面描述的计算、分压器进入 ADC 通道的峰值输出电压(由 RMS 转换)等于844mV。 对于 MSP430F6779、增益为1时的最大 FSR 等于930mV。 因此、EVM 应在250Vrms 输入电压下正常工作。

    此外,我很高兴地通知您,TI.com 上提供了新电能测量设计中心和软件库的官方软件版本。 它支持 CCS、并包含支持的 EVM 的文档和设计中心示例。 请从以下链接下载并安装该版本:

    www.ti.com/.../MSP430-ENERGY-MEASUREMENT

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    James

    MSP 客户应用