This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20178:LM5145RGYR 参考设计

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/680586/pmp20178-lm5145rgyr-reference-design

器件型号:PMP20178

我用 PMP20178作为参考、我发现高侧 MOS 和低侧 MOS 是不同的、高侧和低侧可以使用相同的 MOS。 我还发现 SW 和 PGND 之间有一个二极管 STPS6M100DEE-TR、 我不明白它的用途。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于48Vin 至5Vout 等高降压比、占空比约为10%。 高侧 MOSFET 的尺寸通常可最大限度地降低开关损耗、而低侧 MOSFET 的尺寸则可最大限度地降低导通损耗。 根据 MOSFET 特性的不同、您可能会找到适合低侧和高侧的器件。

    该二极管用于最大程度地减少高侧和低侧导通之间死区时间期间的损耗。 否则、低侧 MOSFET 的体二极管会以更高的损耗导通。