This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00239:.

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/677887/tida-00239

器件型号:TIDA-00239

你好

我有一个查询正反向电流方向。 假设上述设计可通过电池到模块拓扑进行有源电池电弧调节。假设我们正在为14s1p 电池组充电、 电池6已过充。 因此、我们尝试对电池6放电、并使用该能量为整个电池组充电。  电池6似乎正在放电、但此时如何对其下方的电池充电? 电流是否偏离到双向转换器?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anisha、您好!

    这是一个好问题-可以通过节能来解释。

    如果您将单节电池(即 EMB1428开关矩阵连接到电池的顶部和底部端子)放电到整个电池组、您将有效地升高电压。 这意味着从电池流出的电流将小于为整个电池组充电的电流、从而平衡电池的净放电和剩余电池的净充电)。


    但愿这对您有所帮助。