This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10871:反馈环路

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/678946/pmp10871-feedback-loop

器件型号:PMP10871
主题中讨论的其他器件:TLV431

您好!

是否可以将分步计算结果发送给 PM10871的反馈环路设计?

我正在使用此参考设计、反馈环路中存在问题、因为我使用的是光耦合器 TLP181 (GB 级)。 使用 PM10871设计的原始组件 、光耦合器已饱和。 我更改了 RLED 以使光耦合器在线性区域中工作、但这不足以将 VFB 置于有用范围内并实现电路稳定。 我阅读了大量应用手册、其中介绍了使用 TLV431和光耦合器到 外部误差信号放大器的不同电路、但在 PM10871上使用的电路与之相同。

感谢您的关注、

此致、

迭戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    您首先需要确保光耦合器正确偏置。  下面是一篇介绍如何逐步实现该目标的文章:

    www.edn.com/.../Make-sure-your-optocoupler-is-properly-biased

    接下来需要确保根据功率级和光偏置正确补偿电源。  下面是一篇介绍如何实现这一点的文章:

    www.eetimes.com/author.asp

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian!

    感谢您的提示。 实际上、我在有关 TLV431反馈电路的搜索中找到了这些文章、但我只是四处看看。 )

    抓住机会、可能我还有另一个问题。 我确实进行了一项删除反馈电路的测试、并使用带有 Vref 至 FB 引脚的分压器来测试稳压。 首先、我尝试使用3V 的 VFB、但输出电压不稳定。 在我将 VbF 更改为4、10V 并且稳压看起来不错之后。 您是否对正在发生的情况有所了解?

    抱歉、这些问题是我需要调试的第一个电源。

    此致、

    迭戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、

    通过移除反馈电路并使用 Vref 至 FB 的分压器、您将运行开环(未稳压)。 您需要保持输出的反馈路径以保持稳压。

    谢谢、
    Brian