This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tina/Spice:Tina.

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/680725/tina-spice-tina

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

每次我尝试运行交流频率扫描或瞬态仿真时、都会出现一个错误、提示"未选择组件和/或参数"。 我不明白为什么。 我认为我已选择所有必要的组件参数、并且所有连接都是根据需要进行的。 我确信有一个简单的解决方案、我只是不知道它可能是什么。 此外、"帮助"按钮无法正常工作、甚至无法打开 TI 帮助页面。 如果对可能导致这种情况的原因有任何想法,将会受到极大的赞赏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我发现,过去曾在论坛上报告过类似的问题。 下面是这些链接。

    您可以尝试其中提供的解决方案、看看这是否有帮助。

    如果您仍然无法解决此问题、请与我们分享原理图(TSC 文件)。

    谢谢、此致、

    Saket