This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54824:我们是否要更新环路响应图??

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/679032/webench-tools-tps54824-are-we-ever-going-to-update-the-loop-response-plot

器件型号:TPS54824

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

对于 TPS54824 (以及大多数甚至所有其他器件)、相位和增益轴 o dB 和 o 度不一致(请参阅随附的图)。  直接阅读 PM 和 GM 非常不方便。  是否有更新计划?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    目前我们没有更新此图的计划。在本例中、即使您将0 db 增益与0度刻度轴重合、相位图也会向上移动、这对于直接读取 PM 和 GM 仍然不方便。

    谢谢、此致、
    普拉文 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这回答了我的问题。 您不打算做任何事情...所以我想这不是"解决"的。