This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS50601-SP:平均模型响应与 EVM 响应

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS50601-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/679879/tina-spice-tps50601-sp-average-model-response-vs-evm-response

器件型号:TPS50601-SP
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

在尝试验证 TPS50601-SP 均值模型的精度时、使用评估板(来自 EVM 用户指南)上显示的外部组件运行了仿真。 EVM 用户指南包含环路响应的测量波特图、然后将其与 PSpice 响应进行比较。  我们没有 EVM 来进行真正的比较。  

 相位响应非常接近、但增益大约低3-6dB、这使得交叉频率接近3kHz、而不是 EVM 用户指南中显示的6.3Khz。  如果模型中的 RI 从0.05更改为0.015、 则响应会非常接近 EVM 响应、但这似乎是模型的电流感应参数的一个重大变化、可能不是要进行的正确调整。

此外、在 Webench 上使用尽可能靠近 EVM 的组件仿真了环路响应。  这导致了3.7kHz 的交叉频率、接近 PSpice 响应。 我假设 Webench 使用相同或相似的平均值模型。

是否已根据硬件检查模型的准确性?  我们是否在这种比较方法中犯了错误?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    是的、我们尝试对 SPICE 和 WEBENCH 使用相同的模型。 目标是很好地匹配相补角。 由于 X 轴(频率)在对数标度内、因此即使增益的轻微不匹配也可以放大。 我们还尝试跨角条件进行测试、并选择参数以确保我们可以跨角进行合理匹配。

    我希望这能回答你的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    感谢您的解释。  

    这是 PSpice 仿真与 EVM 用户指南中显示的 EVM 波特图的比较。  这是否符合您对该模型的期望?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您是否使用了确切的降额输出电容值? 如果您需要密切的合作关系、这很重要。