This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4478:MOSFET 集电极

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/679321/pmp4478-mosfet-collector

器件型号:PMP4478

大家好!

我们根据您的原理图最终确定了 QR PSU。 从所附文件中、您可以看到切换在"谷底"中不会像应有的那样发生。 我们必须做些什么才能做到这一点。

感谢你的答复。

Andre

e2e.ti.com/.../mosfet-collector-Nirvana.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andre

    您能否与您现在使用的所有参数以及变压器参数共享您的原理图? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,还会和您交流的!
    请注意、它与 TI 给出的变压器相同、原理图与应用手册相同。
    谢谢
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Andre、您能告诉我们您的测试条件吗、例如输入电压和输出电流? 我们可以在我们的板上对其进行测试。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    很高兴地说、我们已经解决了这个问题。
    感谢你能抽出时间。