This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00548:4-20mA 模拟输入过流保护

Guru**** 2766775 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00548, ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/680075/tida-00548-4-20ma-analog-input-over-current-protection

器件型号:TIDA-00548
主题中讨论的其他器件: ADS1263

在4-20mA 模拟输入中、负载电阻器会在接线不匹配或现场变送器故障的情况下承受过高的功率/电压。

TIDA-00548在每个通道中采用输入 MOSFET 作为限流器件、这应被视为比任何 PTC 具有更强大、更准确和更快的保护精度。

MOSFET 的栅极分别路由到 ADS1263 DAC 的 AIN8和 AIN9。 我认为这些器件在 GPIO 模式下运行。

在此设置中、MOSFET 栅极控制的原理应该是什么:

什么是过流检测条件会导致 GPIO 拉低? 它是异常高的转换结果吗? 在样本流中出现单次或多次/重复出现的情况之一? FSR 代码和过流触发代码之间的建议裕度是多少?

在采样率高达50SPS/通道的多通道配置中、您有何建议?

是否应仅在特定通道的测量周期内或永久激活相应通道的 MOSFET? 在转换开始之前、建议使用什么样的 MOSFET 设置/稳定时间?

此设计中是否调查了此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    MOSFET 的栅极仅由 AIN8/9 (GPIO 模式)控制、以启用/禁用负载电阻器。 它们不在环路中进行控制、例如、如果模拟值饱和、则信号关闭。 电流限制是在硬件中完成的、与 MOSFET Vgs 的变化有关。 有关详细说明、另请参阅用户指南中的第3.2节。

    传感器配置1:两个独立的4-20mA 回路。
    使通道永久开启以测量电流。 禁用一个通道会破坏4-20mA 回路并导致现场发送器关闭。

    传感器配置2:一个4-20mA 环路。
    您可能希望使用乒乓方案来测量和比较这些值。 缺点是在不同的时间进行测量。 因此、比较可能会受到一定程度的限制、具体取决于信号的带宽。

    我没有对设置/趋稳执行任何测量、但我认为(由于您通过 SPI 控制 AIN8/9和转换开始)两个独立 SPI 命令之间的延迟就足够了。

    希望这对您有所帮助!

    谢谢、
    Lars