This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01454:TIDA-01454与 TMDXLCDK138/6748兼容

Guru**** 2769355 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01454, TMDSLCDK138, PCM1864, OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/679158/tida-01454-tida-01454-compatibility-with-tmdxlcdk138-6748

器件型号:TIDA-01454
主题中讨论的其他器件: OMAP-L138TMDSLCDK138

您好!

是否可以将基于 PCM1864的圆形麦克风板(CMB)参考设计(TIDA-01454)与 OMAP-L138开发套件(LCDK)(TMDSLCDK138/6748)配合使用?

此致、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    圆形麦克风板(CMB)可与任何主机设备配合使用、因为它通过不同的连接器提供到 μ I²C 控制线和 μ I²S 数据总线的访问。 请参阅 CMB 的原理图以查找可用的连接点。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、

    感谢您的回答。 我还 I²S 了一个问题:TMDXLCDK138/6748上是否有一个 I²C 和一个免费?

    我可以在原理图中看到 I2C0连接到视频编解码器、I2C1连接到 TMDLCDK6748和 TMDSLCDK138上的 FTDI 芯片。

    此致、

    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我不熟悉 TMDSLCDK138工具、因此我建议您咨询 我们在 e2e 中的 OMAP 论坛的同事以了解这些信息。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师