This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01604:设计文档包不完整

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/677782/tida-01604-design-documentation-package-incomplete

器件型号:TIDA-01604

我可以在网站上找到的 TIDA-01604设计文档不完整。 它主要覆盖电源板。 我们如何获取完整的设计文档包? 请向我发送电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    感谢您指出这一点。 这是我们目前所拥有的。 是的、我们正在进行更详细的测试、并将添加更多设计理论。 设计指南将进行更新、并计划在6月份发出。

    谢谢、此致、

    Xun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xun、

    感谢你的答复。 明白。 您是否有机会帮助我们在此期间复制您的设计? 如果完全可能、我们可以将此讨论脱机吗?

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xun、

    您能回答吗?

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    请告诉我您的电子邮件地址、我们可以安排一个电话会议来解决此问题。

    此致、

    Xun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xun、

    感谢你的答复。

    此致、

    Alex

    mednik@powerarchitects.com