This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01495:同步整流器驱动器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24612, TIDA-01495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/677779/tida-01495-synchronous-rectifier-driver

器件型号:TIDA-01495
主题中讨论的其他器件: UCC24612

我想知道 TIDA-01495参考设计的同步整流器驱动器部分中的 UCC24612是如何获得功率的。 看起来两个芯片的 VDD 彼此相连、但没有任何供电。 我还检查了示例 电路板布局、以防我在原理图上错过它、但除了两个 VDD 引脚和旁路电容器外、没有连接任何元件。 我检查了数据表、它指定将 VDD 连接到4.5V-28V。

请提供任何帮助。

此致、

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sebastian、

    要为 UCC24612-2供电、请将 Net ISO_12V 连接到和外部12V 直流电源。 或者、您也可以将此网直接连接到24V 输出。 在我的测试中、我将 ISO_12V 连接到24V 输出。

    此致、
    RAM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。