This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:稳压器 测试开发的电路板

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/677563/tida-00951-reg-testing-of-developed-board

器件型号:TIDA-00951

你好!

   我们正在测试开发的 TIDA-00951的功率为2kW。 对测试条件有一些疑问:

1) 1)它被告知使用0-60V 的直流电源而不是电池。 如果我们不连接电池,如何测试 CC/CV 充电模式?

2) 2)充电和放电模式下的最大电池电流是多少? 在这两种模式下、电池电流应调节至多少安培?

谢谢

Swathika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Swathika、

    我不建议您在首次启动电路板时连接电池。

    1)为了模拟电池、请使用直流电源、并联一个电阻负载并使用一个串联的二极管。 请参阅随附的参考图像。 使用电阻器改变电池充电电流。 在备用模式下、增加该电阻器的值、使其消耗极低的电流。

    2) 2)充电期间的最大电流16A 和充电期间的最大电流60A。