This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01494:双比较器 U1A 电路的用途

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/679140/tida-01494-purpose-of-dual-comparator-u1a-circuit

器件型号:TIDA-01494
主题中讨论的其他器件:UCC28180

你好!

  请解释双比较器 IC U1A 的用途是什么       、其输出连接到 PFC 控制器 UCC28180的 FREQ 引脚。  我   不理解  电路中该部分工作背后的概念。  

Swathika Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swathika、

    双路比较器的目的是向 PFC 电路添加欠压功能、并在 PFC 开关频率中包含抖动。 此功能有助于降低 EMI 平均特征。

    但是、对于此设计、您不需要使用频率抖动功能。

    此致、
    RAM