This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TIDA-01495:无效器件:$CDNENCSTART。 线路:#40

Guru**** 2549680 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/678786/tina-spice-tida-01495-invalid-device-cdnencstart-line-40

器件型号:TIDA-01495
主题中讨论的其他器件:TINA-TIUCC28063

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我已尝试将 UCC28063 Spice 模型导入 TINA-TI、但遇到以下错误。

无效设备:$CDNENCSTART。 线路:#40。  错误、因为它已加密

我正在运行 TINA-TI 的版本9 。  

我们可以解决这个问题吗?

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 UCC28063仿真、您将需要使用 PSPICE。 可能无法将其导入到 TINA 中。

    此致、

    RAM