This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TLC59116:TLC59116 Spice 模型

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/678997/tina-spice-tlc59116-tlc59116-spice-model

器件型号:TLC59116
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我需要 TI 或 SPICE 模型用于此器件、但在 TI 网站上未找到。  TI 是否具有此模型?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Thanh、

    我们没有适用于该器件的 SPICE 模型。 我们有用于其他几个驱动器的 SPICE 模型。 请单击下面的链接、使用免费的表单搜索主题、如"TLC driver spice"、缩小搜索范围。 请查看您是否可以使用这些可用器件中的任何器件。