This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5175:无法更改开关频率一个 WEBENCH 创建基本设计

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/677384/webench-tools-lm5175-cannot-change-switching-frequency-one-webench-creates-a-base-design

器件型号:LM5175

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我已经尝试过多种 LM5175/5176设计。  如果我选择"用户首选频率"并输入一个数字、WEBENCH 创建一个基本设计后、我总是会收到错误消息、提示"优化数据不适用于此设计!"。   即使我只稍微调整频率、也会发生这种情况。

请提供建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    我尝试 了 http://www.ti.com/product/lm5175上的 WEBENCH 面板默认设计 、当我将频率值稍微高一点或低一点时、没有出现任何问题。 是否可以共享您的设计(请参阅下面的示例快照)、我们可以查看问题。 感谢您的反馈。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amod、

    以下是我遇到问题的设计链接: webench.ti.com/.../SDP.cgi

    请告诉我您发现的内容。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Allen 的分享。 是的、我能够重现此问题。 将立即对其进行研究。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    我们现在已经解决了这个问题。 这些更改将在下一个版本中反映在 TI.com 上。

    您还可以尝试通过从可视化工具窗口更改频率来创建设计、如下所示。

    1.转到 visualizer

    2.单击"使用高级选项"

    3.选择"可调频率"并选择所需频率、然后点击"重新计算"。

    4.搜索器件并打开设计

    谢谢、此致、

    阿图尔