请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01573 您好!
对于 TIDA-01573的激光雷达,我看到这是距离测量电路的 TX 部分-如果您有兼容的 RX 部分,请告诉我...... 任何应用手册、组件、部件号等 我们正在设计一个距离测量电路,希望大于100m,我们需要使用激光作为 TX 部分..... 我期待着收到答复,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
对于 TIDA-01573的激光雷达,我看到这是距离测量电路的 TX 部分-如果您有兼容的 RX 部分,请告诉我...... 任何应用手册、组件、部件号等 我们正在设计一个距离测量电路,希望大于100m,我们需要使用激光作为 TX 部分..... 我期待着收到答复,谢谢