This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TIDA-01575:如何将 TIDA01575传感器模块与 CC3220SF 连接

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC2650, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/677540/rtos-tida-01575-how-to-interface-tida01575-sensor-module-with-cc3220sf

器件型号:TIDA-01575

工具/软件:TI-RTOS

大家好、我想在 参考设计"使用多轴振动的电机和泵无线状态监控器的参考设计"中将 TIDA01575传感器模块与 CC3220SF 连接。TIDA01575与 MSP432P401R 搭配使用。 此 TIDA01575模块是否与 CC3220SF 兼容、要实现它、我必须做些什么更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sagar

    CC3220SD 没有像 MSP432P401R 这样的精密14位 ADC、因此每位分辨率会降低。 此外、对于 CC3220SF、ADC 输入范围为0至1.4V、小于设计发出的0g。 换句话说、您需要对设计进行大量更改、但无法获得完整的设计授权。

    现在、另一种实现方法是将 TIDA-01575视为传感器节点、并将 BLE+CC3220SF 用作网关器件。

    请您详细说明您的项目、以便我们评估您是否有更好的方法来执行您的目标?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sagar、

    另一种选择是将 CC3120用作 Wifi N/W 处理器、而不是 BLE CC2650器件。 适用于 MSP432P4的 Wifi 插件可用于替换 BLE 插件并实现 WiFi 连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的重播、我能否仅将 CC3220SF 与 TIDA-01575搭配使用、因为 CC3220SF 具有1MB 闪存用于编程?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amit

    我想设计一个振动传感器来监控三相感应电机的运行状况。 因此、我参考了"使用多轴振动的电机和泵无线状态监控器参考设计"。 在这里、我想使用 Wi-Fi 模块而不是蓝牙。 因此、我想使用 CC3220SF 而不是 CC2650。 因此、我应该做些什么更改?

    此外、CC3220SF 具有其内部1MB 闪存、因此我可以直接将 TIDA-01575与 CC3220SF 搭配使用、而无需 MSP432P401R。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sagar、

    问题不仅仅在于闪存、而在于 ADC 的分辨率、这是一个限制因素。 因此、通过使用 CC3120、您将能够使用简化的 n/w 堆栈和主机软件与设计无缝配合。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sagar

    如果您没有其他疑问、我们可以关闭该帖子吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、谢谢。