This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11612:变压器拉电流帮助

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP11612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/678924/pmp11612-transformer-sourcing-help

器件型号:PMP11612

我希望在为我的 PMP11612实施方案寻找变压器时能有所帮助 。 BOM (Sumida 10339-T048)中的变压器的电感为850uH、使用 UCC287控制器的5V 设计的建议匝数比(NPS)为12-15。 这是我使用的替代变压器 :http://www.premiermag.com/pdf/pol-05020.pdf、但器件现已缺货、我只获得4.7 ~ 4.8的电压输出、我猜这是因为电感和匝数比较低。

我之前曾将这一部分作为替代器件进行研究: http://www.premiermag.com/pdf/pol-05030.pdf、它更接近参考设计中列出的参数、但我不确定它、因为它是针对5V、3A 应用的建议。 您能否向磁性元件供应商推荐一些能够为该变压器供电的联系人。 我方面没有运气,因此任何帮助都将不胜感激。   

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们建议您尝试联系 Wurth。 他们在这种变压器设计方面经验丰富、可帮助进行更换。 联系人窗口是 He、Hedy Hedy.He@we-online.com。 谢谢!