This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS40200-HT:TI 器件没有 Webench、是否可以下载 SLU015-TPS40K/SWIFT CD-ROM?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/679002/webench-tools-tps40200-ht-there-is-no-webench-for-tis-part-can-the-slu015-tps40k-swift-cd-rom-be-downloaded

器件型号:TPS40200-HT

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

TI 器件没有 Webench、是否可以下载 SLU015-TPS40K/SWIFT CD-ROM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerhard、

       请参阅以下工具、了解这是否对您有所帮助。

    http://www.ti.com/lit/zip/sluc263

    您可以在该产品的产品文件夹的工具和软件部分中找到该内容。

    关于 TPS40K 工具、该软件不再可用且不受支持。

    此致、

    Gerold