请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00421 您好!
我设计了一个使用 TIDA-00421作为参考的电路板。 有3个摄像头通过 FAKRA 电缆(POC)连接到 TDA2X 板。 现在、一个摄像头显示间隔为几秒的闪烁帧。 没有其他摄像机显示此情况。 请告诉我这是电缆、摄像头问题还是 EMI 问题。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我设计了一个使用 TIDA-00421作为参考的电路板。 有3个摄像头通过 FAKRA 电缆(POC)连接到 TDA2X 板。 现在、一个摄像头显示间隔为几秒的闪烁帧。 没有其他摄像机显示此情况。 请告诉我这是电缆、摄像头问题还是 EMI 问题。
谢谢