This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:电流感应注意事项

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/677621/tida-01606-current-sensing-considerations

器件型号:TIDA-01606

您好!

此设计中有2个电流测量值。 一个具有霍尔传感器(linvsense)、另一个具有(Igrid sense)。

是否考虑了以下事项:

剩余电流感应。

2.直流注入监控。

精密霍尔传感器负责直流注入监控。

残余电流感应如何?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,

    由于  全球范围内潜在的系统实施和要求多种多样、因此未将 RCD 功能集成到该设计中。

    我们确实有关于在 RCD 应用中使用磁通门传感器的一些信息、但您可能感兴趣:

    http://www.ti.com/lit/an/sboa199/sboa199.pdf