This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00828:基于电感式感应的增量编码器

Guru**** 2542800 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, TIDA-00828, TIDA-00508, LDC1314, LDC0851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/676732/tida-00828-inductive-sensing-based-incremental-encoder

器件型号:TIDA-00828
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28069MTIDA-00508LDC1314LDC0851

 基于 CAN 电感式传感的增量编码   器、例如参考设计 TIDA-00828、它使用 LAUNCHXL-F28069M InstaSPIN-MOTION 代替增量光学绝对编码器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能帮助澄清请求吗? TIDA-00828是一个完整的系统、包括用于指示增量/减量值的旋钮、传感器、微控制器和7段显示屏。 如果问题与使用基于电感的解决 方案来执行绝对位置应用有关、我建议查看 TIDA-00508解决方案(www.ti.com/.../TIDA-00508)、该解决方案使用4通道器件 LDC1314在360度旋转范围内实现1度精确位置。 这是使用电感式感应实现绝对位置的最简单方法。
    请注意、TIDA-00828使用 LDC0851、这是一款1位输出器件。 因此、如果您要调整 LDC0851以实现绝对位置、那么您添加的每个 LDC0851都会将分辨率增加1位、这与光学编码器解决方案类似。 您可以将分辨率计算为360度/(2^N)、其中 N 是 LDC0851器件的数量。 例如、如果要实现1度的绝对位置、最多需要9个 LDC0851器件(或光学开关)、其中 TIDA-00508设计中仅需要一个 LDC1314。
    此致、
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的道歉没有澄清我的问题,但你的回答非常准确,我正在寻找答案。 不知怎么说、我错过了 TI 开发套件中的 TIDA-00508。 我的问题:要在1转(360、bin 101101000) 10位时获得增量为1度的角度、LDC1314的12位采样率足以在200 RMP 上获得1度的精度。 您是否同意、如果 RMP 增加超过200、为了能够对数据进行采样、LDC1314通过测量 LC 振荡电路的频率来检测电感变化、 因此、如果频率增加并且将 LC 值配置为实现谐振、我可能能够超过200rpm。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    将存在精度与速度之间的折衷。 我们说、在高达200rpm 的转速下、精度为1度。 如果您的旋转速度比此快、瞬时精度可能会下降到1度以下、但一旦您返回到200 rpm 以下、精度将恢复。 根据您的速度要求、您可以考虑使用传动比、以便 LDC 目标的旋转速度比齿轮慢。
    Luke