This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-01540:如何与 Piccolo LaunchPad (LAUNCHXL-F28379D)连接。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01540, LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/678343/ccs-tida-01540-how-is-it-interfaced-with-piccolo-launchpad-launchxl-f28379d

器件型号:TIDA-01540
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

  在设计文档 TIDA-01540中、我注意到 PWM 由 Piccolo LaunchPad (LAUNCHXL-F28379D)生成。  但是、我在设计文档中看不到任何详细信息。  如果我能获得一些有关 Piccolo 控制器编码方面的信息、请不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramesh、

    这些仅是硬件设计。 大多数 TI 设计不包含软件版本。

    此外、我们之前已经向该设计的所有者提供了反馈 、但它是使用的 Delfino Launchpad、而不是 Piccolo。 遗憾的是、该设计的所有者不再与 TI 合作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  非常感谢