This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00663:TIDA-0066+TDC7200EVM

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC7200EVM, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/678215/tida-00663-tida-0066-tdc7200evm

器件型号:TIDA-00663
主题中讨论的其他器件:TDC7200EVMTDC7200

尊敬的先生:

我已经拥有 TIDA-0066 PCB 和 MSP 430 FR5969 LaunchPad。我遇到了一些问题。

1、我无法通过软件 MSP430 USB 固件升级 GUI 将固件从 TDC7200EVM 源代码下载到 MSP430 FR5969、您能为我提供如何操作的任何说明吗?

2、您能给我一些建议吗?如何配置软件 TDC7200 GUI、使其能够与 TIDA-0066配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhen:

    固件位于以下目录:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TDC720xEVM\Firmware

    确保完全遵循 MSP430升级 GUI 中的说明。 在通过 GUI 插入和更新固件之前、必须拔下 MSP、并且必须按住 BSL 按钮。

    此致、