This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00325:DLP EVM 的总功耗

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00325, DLP2010, DLPC3435, DLPA2005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/678184/tida-00325-total-consumption-of-dlp-evm

器件型号:TIDA-00325
主题中讨论的其他器件: DLP2010DLPC3435DLPA2005

TIDA-00325的总功耗是多少? 我只看到了光源引擎的消耗量、但没有看到评估套件的其他卡部分。  

谢谢、

Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kelly、

    欢迎访问 E2E 论坛、感谢您关注我们的 DLP 技术。

    我假设您在本例中是指功耗。 为此、我建议您查看 DLP 芯片组每个组件的数据表。 然后、您可以将这些功率值添加到光学引擎功耗中、以计算总功率。 此芯片组包括 DLPC3435控制器、DLPA2005 LED 驱动器和 DLP2010 DMD:
    www.ti.com/.../dlps038c.pdf
    www.ti.com/.../dlpa2005.pdf
    www.ti.com/.../dlp2010.pdf

    但愿这对您有所帮助。

    此致、
    Philippe Dollo