This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11774:无法读取设计文件。

Guru**** 2893640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/677413/pmp11774-unable-to-read-design-files

器件型号:PMP11774

您好!  

有关他们在.PCBDOC 和.SCHDOC 上的设计文件的说明。  

我们正在使用 Orcad 和 Eagle、无法转录设计文件以进行一些测试。

你们能否提供其他不基于 Altium 的文件?  

谢谢  

贝尔纳多·瓦尔迪兹  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bernardo、您好、感谢您关注德州仪器的 TI 设计。 遗憾的是、我们几乎所有的 TI 设计、尤其是我们的电源设计、都是在 Altium 中开发的。 因此、我们没有任何其他设计工具格式的工具。

    谢谢、此致、

    J. Fullilove
    应用工程师
    TI Designs