请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:WEBENCH设计工具
你好
我们需要直流 电源
VinMin = 13.0V
VinMax = 90.0V
Vout = 12.0V
Iout = 3.0A
设计:1260659/72 LM5116MHX/NOPB
我们发现 BSC240N12NS3 G 请告诉我们与此部件等效
此致
H. JJ.Hamsaraj
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
你好
我们需要直流 电源
VinMin = 13.0V
VinMax = 90.0V
Vout = 12.0V
Iout = 3.0A
设计:1260659/72 LM5116MHX/NOPB
我们发现 BSC240N12NS3 G 请告诉我们与此部件等效
此致
H. JJ.Hamsaraj
您好、Hamsaraj、
我们根据您的规格创建了设计,并选择了 MOSFET“BSC240N12NS3 G”
请单击以下链接打开设计。
https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=37627E5CD1AF9206
或者、请按照以下步骤选择所需的 MOSFET。
单击 BOM
2.选择替代零件
3.选择所需的 MOSFET
如果您遇到任何问题、请告知我们。
谢谢、此致、
普拉文 B