This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TLV431:IC TLV431的仿真错误

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/677366/tina-spice-tlv431-simulation-error-for-ic-tlv431

器件型号:TLV431
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

 

我的‘正在我们的其中一个设计中使用 IC“TLV431”,并尝试在 LTSPICE 上对其进行仿真。

我们为 IC 创建了一个符号、我们得到了 PSpice .lib 文件并对其进行了仿真。

我们遇到一个问题,提示“X1”缺少当前值。

 

您能否在下面的文本文件和库中检查“X1”缺少的当前值?

 

谢谢、


Eric Mitchell

 

------

版本4
SymbolType 块
矩形正常256 161 66 -52
文本186 46中心2 TLV431
引脚160 -48顶部8.
PINATTR 引脚名称阳极
PINATTR SpiceOrder 1.
引脚112 160 VLEFT 0
PINATTR 引脚名称阴极
PINATTR SpiceOrder 2.
引脚208 160 VLEFT 0
PINATTR 引脚名称参考
PINATTR SpiceOrder 3.

 

 

------

 

* PSpice 模型编辑器-版本16.0.0
*美元
* TLV431
(小部分
*(C)版权所有2009德州仪器(TI)公司。 保留所有权利。  **
(小部分
**此 模型 旨在为德州仪器(TI)的客户提供帮助。    **
** TI 及其 许可人和供应商 不作任何明示或默示的保证**
**或隐含的,关于本 模型,包括     **的保证
**用于 特定目的的适销性或适销性。 模型为      **
**仅以"按原样"提供。  对其质量的全部风险 **
**且性能与客户                                   有关**   
(小部分
*
*此模型由以下公司为德州仪器公司开发:
*  AEI Systems、LLC
*  5777 W. Century Blvd.、Suite 876
*  加利福尼亚州洛杉矶 90045
*
*此型号如有更改、恕不另行通知。 德州仪器公司均未成立
* NOR AEI Systems 负责更新此型号。
*有关建模服务、模型库和仿真的更多信息
*产品、请致电(310) 216-1144与 AEI Systems 联系、或通过电子邮件联系 AEI Systems:
* info@AENG.com。 或访问网站 http://www.AENG.com 上的 AEI Systems。
*
(小部分
*
**发布者:德州仪器(TI)公司模拟 eLab 设计中心
*部件:TLV431
*日期:2009年12月14日
*仿真器:PSpice
*仿真器版本:16.0.P001
*数据表:SLVS139T - 1996年7月- 2007年6月修订
*
(小部分
*
*更新:
*
*最终2.00
*将加密模型更改为未加密。
*
*最终1.00版
*发布到 Web。
*
(小部分
SUBCKT TLV431 A K Fdbk
V_V2        N59715 A 1.24
G_G4        K A 表{V (stage2、a)}
+(-10、0)(0、0)(15米、15米)(10、16米))
R_R1        A stage1   
R_R2        A stage2 1.  
C_C2        A stage1 159E-6  
C_C3        A stage2 80n  
G_G1        A stage1 Fdbk N59711 4
X_D1         A 状态1 DC_1mV_1A_1V_1nA
G_G3        A stage2 stage1 A 1
X_D2         stage1 N59689 DC_1mV_1A_1V_1nA
X_D3         A K DC_1mV_1A_1V_1nA
V_V1        N59689 A 15m
结束 TLV431
*美元
.subckt DC_1mV_1A_1V_1nA A、A、C
G1 A C 表{V (A、C)}(-1、-1n)(0、0)(1m、1)(2m、10)(3m、1000))
结束 DC_1mV_1A_1V_1nA
*美元

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我们无法在 LTSpice 中支持我们的器件模型。 我们已经在 PSpice 和 TINA-TI 中验证了模型、并且运行正常。 模型本身没有任何问题会造成这样的误差。