请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01518 尊敬的所有人:
我刚刚看到了产品 TIDA-01518、似乎在我们的业务中有一个有趣的应用。 不过、我无法找到有关其环境限制的更多信息。 考虑到存在水和气体(如 CO2)、我想知道您的产品的寿命估计值是多少。
在这种情况下、您是否进行过任何测试? 所有电子元器件是否都能在水中浸没二氧化碳? 在这种情况下、您是否需要封装?
此外、我看到您有一个用于数据传输的天线。 如果您的产品位于壁厚为50毫米的金属外壳内、它是否仍能够传输数据? 范围是多少?
提前感谢您的关注、
卡米拉