This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN55LBC174:IBIS 模型

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN75LBC174A, SN75LBC174, SN55LBC174

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/676954/tina-spice-sn55lbc174-ibis-models

器件型号:SN55LBC174
主题中讨论的其他器件:TINA-TISN75LBC174ASN75LBC174

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

是否可以使用适用于 SN75LBC174DW 的 IBIS 模型来仿真来自 SN55LBC174FK 的信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    SN75LBC174器件没有模型。 SN75LBC174A 有一个 IBIS 模型。 这些是具有相似功能的不同器件。

    鉴于数据表中规格的差异、使用174A IBIS 模型代替174无法提供准确的仿真结果。

    它们通常是正确的、但可能会导致电路板设计中的错误。

    因此、我不建议使用174A IBIS 模型替代 SN55LBC174器件。

    此致、

    David Larkin

    设计支持服务