This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8606:电流感应变压器

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/677030/pmp8606-current-sense-transformer

器件型号:PMP8606

在 TI 参考设计 PMP8606中、电流感应变压器 T1通过 Coilcraft 器件 CS4100V-01L 实现

我注意到该部件的额定电流为24A。 但是,此应用的输入电流明显较低,平均值小于1A @ 350V 和250W。 您能否让我深入了解一下为什么使用了该特定的电流感应变压器? 额定电流仅为10A 或5A 的较小电流感应变压器是否仍适用于此设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hoang、您好、感谢您对德州仪器 TI 参考设计的关注。 我们已向电源设计团队和设计人员授予任何能够处理输入电流的100:1电流感应变压器、适用于此设计的应用。

    此致、
    J. Fullilove
    应用工程师
    TI Designs