This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00488:BQ25505、与太阳能电池板串联的二极管

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00488, TIDA-00100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/676663/tida-00488-bq25505-diode-in-series-to-solar-panel

器件型号:TIDA-00488
主题中讨论的其他器件: TIDA-00100

您好!

我的问题涉及与太阳能电池板串联的肖特基二极管、例如、参考设计 TIDA-00488或 TIDA-00100。  

该二极管是否真的有必要?  

尽管存在压降、但还是值得使用它吗? 是用于反向电压保护还是用于防止电池在夜间放电?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    二极管用于反向电池保护。 正确的做法是、在计算电池寿命等参数时、必须考虑压降。 如果需要考虑压降、您可以考虑使用具有低 Rdson 的 PMOS 晶体管、如 SLVA139应用手册中所述。