This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00524:无法打开 Altium PCB 文件

Guru**** 2005520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/676984/tida-00524-can-not-open-altium-pcb-files

器件型号:TIDA-00524

我们能够从设计文件中打开原理图文件、但不能打开 PCB。

如果有特定的版本要求、您能否提供一些信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Vasil、

    下载并解压压缩的文件夹后、您是否无法下载布局文件或打开它们?

    我转到了产品页面、单击"下载设计文件"、下载 Altium Rev A 压缩文件夹、解压文件、然后使用 Altium 打开 TID_00524. PrjPcb。

    请告诉我这是否有帮助。

    最棒的
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您验证此 Peter!

    技术人员试图与电路制造商打开文件。 原理图已打开、但 PCB 未打开。

    使用合适的 Altium Designer -我们可以根据您的注释打开项目。

    此致、
    瓦西勒