This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01501:稳压器 BOM

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/676781/tida-01501-reg-bom

器件型号:TIDA-01501

您好!

   您在技术文档列表中给出的材料明细表与我们从原理图生成的材料明细表之间似乎不匹配。 请建议我们的设计应使用哪种 BOM??

谢谢

Swathika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉让你迷惑。 您是指 PFC 电感器值吗? 请按照原理图所示的值400uH 进行操作。 如果您有任何疑问、请与我联系。 电子邮件:cheng-liu@ti.com