This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:参考设计示例代码

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/747668/tida-01606-sample-code-for-reference-design

器件型号:TIDA-01606

你(们)好。

我将发送有关 TIDA-01606 三级 T 型逆变器的问题、是否有任何此设计要购买的代码?实际上、我的公司逆变器团队需要该代码。 请指导我进行这方面的工作吗?

此致  

埃斯迈伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    埃斯迈伊

    源代码尚未准备好发布、因为我们正在努力使其与我们的驱动程序库代码库的其余部分兼容。 我们将在 TIDesign 准备就绪时发布更新、因此请在将来再次查看该版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的埃斯迈伊
    感谢您提供的信息、您能否指定计划何时发布样片代码的第一个版本? 是否计划在2019年1月或更晚的时候使用?

    提前感谢您
    此致
    Peter