请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UAF42 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我想设计一个前置放大器电路、在该电路中、我将使用 UAF42来过滤信号。 我的输入电压范围仅在2.25KHz 频率范围内的2-4 V 频率内。 我已经尝试了指南手册中给出的 UAF42的引脚配置、但仍然出现错误。 您能否给我发送一个2.25kHz 范围的 UAF42带通滤波器设计。
相关信息
Parag