This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28951:编码:开环软启动功能

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/749244/tina-spice-ucc28951-reagrding-open-loop-soft-start-function

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

是否可以使用 IC UCC28951-Q1中的软启动(SS/EN)引脚在开环配置中逐渐增加占空比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Goparaju、

    供参考、我们的一个团队仍在研究这一问题。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Goparaju、

    软启动块的主要功能是当 VREF 缓慢增大时、VOUT 也会增大、并且根据 VOUT 和 VIN 值、会自动调整占空比。 否则、占空比不会直接依赖于 SS/EN 引脚。
    另一件事是、您能否确认开环配置(与 IC 相关)的含义。

    谢谢、
    Ayon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题已解决。 非常感谢 TI 社区