This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01436:兼容性

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM437X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/748338/tida-01436-compatability

器件型号:TIDA-01436
主题中讨论的其他器件:TMDSEVM437X

我们是否可以使用 BeagleBone 板代替 TMDSEVM437X 进行人员计数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请访问此链接 :http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/05_01_00_11/linux/Examples_and_Demos.html

    其中显示了使用 Processor Linux SDK 可使用 ToF 运行"简单人员跟踪"演示的 EVM。  支持 BeagleBone Black。  提供的链接中的第1节将提供有关如何将处理器 Linux SDK 二进制文件加载到 BBB 的更多信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在浏览链接的第1节时、有一个运行设置脚本、清除 eMMC 时、需要删除或替换 MLO。 但是、当我将具有 USB 优先级的 BBB 插入时、我找不到任何 MLO 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否仍然遇到闪烁问题? 在您的另一篇文章中、我看到您能够运行 Arago 发行版。

    如果仍有问题、第1.1.5节说明删除或重命名 MLO 以阻止 Angstrom 发行版运行。  您不需要将其替换为其他文件。  一旦 Angstrom 未运行、它将能够从安装脚本创建的 SD 卡引导。