This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设计仿真和 PCB 设计软件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/743922/design-simulation-and-pcb-design-software

主题中讨论的其他器件:TLV7041

您好!

我希望使用 TLV7041设计热敏电阻。 我有几个问题:

1 -是否有类似 TLV7041的比较器、但尺寸可能更大? 我需要设计其 PCB、并且不希望由于微型尺寸而额外支付费用。 有什么建议吗?

2- TI 是否推荐了任何仿真+ PCB 设计软件? 我已经下载了 TINA、但还有更好的 TINA (PCB 设计也需要一个)?

我是行业的新用户、因此 ATM 我可以采用任何软件、因为我需要从头开始。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Qasim
    我将结束这个线程、因为我相信你有其他线程需要的东西。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    您能否分享您认为对我在这里询问的问题有解答的主题的链接?

    如果不是、您能否在关闭之前向我提供所询问问题的答案?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我认为已回答这些问题的另一篇文章(较大尺寸的 TLV7041和用于仿真的 TINA)
    e2e.ti.com/.../742231
    遗憾的是、我没有其他可推荐的组合仿真工具/PCB 设计工具。 我们将 TINA 用于仿真、将 Altium 用于 PCB 设计。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Qasim
    我们一段时间内没有收到新帖子、因此我将关闭此主题。 如果您有其他问题、请随时再次回复此主题或打开新主题。
    谢谢
    卡盘