This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11612:缓冲器温度

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/747239/pmp11612-snubber-temperature

器件型号:PMP11612

您好!

我们使用一个几乎完全相同的电路、如 pmp11612、在满载条件下、缓冲器温度达到95°C。

唯一的区别是 FET: datasheet.lcsc.com/.../Wuxi-NCE-Power-Semiconductor-NCE65T1K2I_C181922.pdf

至于设计文件、在 TI 进行测试时、缓冲器仅达到75°C。

我们的变压器漏电过大吗? 我们根据 Sumida 10339 - t048表定制变压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    缓冲器中的哪一个器件会进入高温状态?
    是的、变压器的"漏电感"将导致 MOSFET 上的电压尖峰。 如果泄漏电感较大、则其上的电压应更高。 但电压尖峰不仅来自漏电感、还来自一些寄生参数。 布局布线的 ESL、MOSFET 的输出电容... 等等 根据您的 MOSFET 数据表、我看到输出电容的参数与原始参数不同。 MOSFET 的 VDS 上是否有波形?
    此致、
    LC-YIN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将进行检查。 但我们定制变压器的泄漏似乎太高。 使用二极管 S1J 替换 DFL1600-7是否存在问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果需要、可以替换为 S1J。 如果漏电感较高、则会导致热问题。