This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMH7322:PSpice 模型错误

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMH7322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/749140/tina-spice-lmh7322-pspice-model-error

器件型号:LMH7322
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我的客户目前正在使用 LMH7322进行设计。 出于仿真目的、下载了 PSpice 模型、将其导入到仿真工具中并启动了仿真。 但一旦仿真启动、就会弹出一个错误。 客户怀疑子电路(与门)可能有问题。  

随附的是它们用于仿真的模型。 请看一下。

此致、

Stanie2e.ti.com/.../snom331.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stani、

    我们的一个团队将会了解一下。 仅供参考、很可能在下周、他会因为美国的假期(感恩节假期)而做出回应。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    感谢您的回答。

    我期待您的团队能尽快为您提供帮助。

    此致

    Stani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arash、

    有一个适用于我的更新。 客户无法进行仿真、因此无法推进其设计。 他每天都在外接。
    谢谢你。

    此致、
    Stani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stani、

    您是否会回答以下问题?

    1、什么是仿真工具?
    2、运行了什么类型的仿真(如果可能、请附上原理图)?
    3、客户收到了什么错误消息?

    谢谢、
    JC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JC、

    下面是我从客户那里得到的回复:
    1) OrCAD/PSpice (V16.6版)
    2) 2)以下是原理图: www.ti.com/.../getliterature.tsp
    3)和门没有子电路的端接(从德语转换为 englisch)

    注意、原理图是从 TI.com 下载的。 他在不修改任何内容的情况下尝试了仿真、并得到了该错误。

    此致、
    Stani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JC、
    很抱歉、工程师每天都在给我写信。 请看一下。

    谢谢你。

    此致、
    Stani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JC、
    很高兴听到您可能重复出现此问题。
    请在修复完成后通知我、以便我可以通知客户下载最新的模型。 他需要它来推进他的项目。

    此致
    Stani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stani、

    很抱歉耽误你的时间。 我能够在 SPB_17.2中重复此问题。 我们很快就会解决这个问题。

    谢谢、
    JC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stani、

    我刚刚向您发送了修订后的模型。 如果有问题、请告知我们。

    谢谢、
    JC