This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8583:UCC28911评估

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8583, UCC28911, UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/750695/pmp8583-evaluation-of-ucc28911

器件型号:PMP8583
主题中讨论的其他器件: UCC28911UCC28910PMP

您好!

我对 PMP8583有疑问。
我想单独与您联系。 有可能吗?

我们向客户推荐 UCC28911。
它是一个新客户(OMM)的项目。

①AC ~ 220Vin /12V 0.5A 输出(通用型号) 30~60K 单位/年

(②AC ~ 220Vin /12V 1.2A 输出(高级型号) 10~30K 单位/年)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mayumi San、您好!

    感谢您关注 UCC28911 PSR 开关。

    通用模型规范的适用功率为6瓦、除 UCC28911之外、UCC28910也可能适用。
    "高级"模型规格适用于14.4瓦、可能需要对 UCC28911 (在25°C 环境温度下的额定冷却功率为14W)进行特殊的冷却注意事项。

    您可以通过电子邮件(ulrich_goerke@ti.com)与我联系、私下讨论此问题。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ulrich - San

    非常感谢您的回复。

    我的客户正在考虑使用 PMP 8583、
    情况已发生变化、我的客户产品需要绝缘。
    因此、有必要使用绝缘板进行评估。

    我建议客户针对12V 输出定制 UCC 28911 EVM - 718的变压器。
    (我们参考 Webench 建议的变压器规格。PC 40EE 20/20/5 et C。)

    至于高端型号、由于电力很大、我向客户介绍了 UCC 28730/40。

    谢谢你。