This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50EVM-561:BQ40Z50-R1

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/748448/bq40z50evm-561-bq40z50-r1

器件型号:BQ40Z50EVM-561
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R1

您好!

BQ40Z50-R1 HAT 是从模式地址。

我们是否能够始终在 从模式下工作。

此致、

SG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 SG:
    是的、bq40z50-R1主要是 SMBus 从器件、始终可以在从模式下工作。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Swami,

    从器件地址是什么。

    此致、

    SG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 SG:
    根据 SBS 规范、8位格式的从地址为0x16。
    (参考 TRM 第12章: www.ti.com/.../sluubc1 )
    此致、
    Swami