This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01580:TIDA-01580

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, TIDA-01580, AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/751444/tida-01580-tida-01580

器件型号:TIDA-01580
主题中讨论的其他部件:CC2640R2FAFE4900

您能否在胸部使用光电二极管进行脉动式血氧计、比如 ECG 旁边的光电二极管? 如果放置在胸部、它是否还可以检索值、而不是使用手指?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dominique、您好!

    感谢您的参与。 您的问题的简单答案是"是"。
    PPG 值可从胸部检索、但 PPG 信号的质量与手腕相比有所不同。
    例如、对于1mA LED 电流(通过绿色 LED)、手腕处的电压为~20mV、前额处的电压仅为~3mV。 不过、我们没有任何胸部振幅数据。

    因此、要从胸部提取信号、您需要对 PPG 信号进行更好的滤波、算法和处理。

    您的目标应用是什么? 它是补丁吗?

    此致、
    Sanjay R. Pithadia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是一个补丁、我喜欢您为这些可穿戴设备设计的产品。 我看到你们为多参数可穿戴设备而设计的、我想将此(PPG)整合到多参数可穿戴设备中、它可以提供 EKG、 PPG、加速计、 温度、运动感应、还有一个呼吸电路、我将用于采集呼吸。 对于收集所有这些数据的可穿戴设备、您认为最大的断续是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信、对于所有这些数据、内存大小的要求将是非常大的。 如果您计划使用 MCU 的内部存储器、请在最终确定 MCU 之前检查其大小。 您可能需要外部存储器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信我将使用的 MCU 将使用 FRAM、您认为我需要多少钱来整合这样的负载?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于如此重的负载、您还建议使用哪种 MCU?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这实际上取决于您是否要在控制器中执行算法和处理。 AFE4900 EVM 使用 MSP430F5529IPN、用于在数据传输到 LabView GUI 之前进行一些处理。 TIDA-01580使用 CC2640R2F、该器件还必须考虑 BLE 堆栈。

    对于您提到的参数(EKG、PPG、加速计、温度、运动传感、 呼吸)、您需要比 TIDA-01580高得多的存储器(因为它仅测量 ECG 和 PPG)。

    如果您可以计算并提及存储器大小、我可能会向您推荐一些出色的 MCU 器件。

    谢谢你。