This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/AMC1301:电流感测

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/749795/tina-spice-amc1301-current-sensing

器件型号:AMC1301
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在尝试构建电流感应电路、我对 TINA 非常陌生。 我认为电路连接不应该有问题。

当我进行分析时、会弹出错误、表示它是一个不规则电路、涉及到组件 V1的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Neeshitha、

    C22电容器(与 V1连接)似乎短路、这可能是错误的原因。

    当存在一个环路同时涉及两个理想源时、就会出现上述误差。 例如、在同一节点之间并联两个电压源。 这种环路会导致 KVL 和 KCL 在这些节点处发生故障。

    如果 TSC 文件不能解决您的问题、您可以在此处附加该文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saket、

    这很有帮助。  

    我现在面临另一个问题。 我尝试构建一个电压感应电路。 它具有与电流检测相同的组件、但输入部分除外。 我将通过分压器馈入输入。 我在设计分压器时采用的方法是将12V 降至230mV、将16V 降至230mV。 当我单独仿真分压器而不将其与主电路集成时、效果很好。 但对于主 电路、它不会产生与230mV 相同的输出。 这是 电路、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neeshitha、

    我现在正在关闭此主题,因为我们 针对上述问题有类似的主题()。 请根据请求在该主题上共享您的 TSC 文件。 我们将向您回复。

    谢谢!

    此致、

    Saket