This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TL431:使用 Tina TI 进行仿真

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/748776/tina-spice-tl431-simulating-with-tina-ti

器件型号:TL431
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

使用 Tina ti 进行的仿真不同于 pspice。 虽然 pspice 的工作方式与数据表类似、但 Tina ti 中的模型错误。 我尝试重建 TL431数据表中的图34

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    供参考、我们的一个团队将对此进行研究。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉给我们带来了麻烦!
    您能否分享您的 TINA 测试台(TSC 文件)和仿真结果? 我会检查并返回给您。

    您说 PSpice 模型按照数据表工作,这是否意味着您可以使用图34中给出的 PSpice 模型(高效5V 精密稳压器)获得所需的设置结果。 如果您也可以向我们发送 PSpice 仿真结果、将会很有帮助。

    感谢您的耐心等待!

    此致、
    Saket
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    是否可以回复上述请求?这将有助于解决此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们已经有一段时间没有收到您的意见、尤其是在 Saket 关于测试台的请求中。 我们假设您已经解决了问题;但是、如果您需要进一步的助理、请随时发布新帖子、必要时将此帖子链接到该新帖子。

    Herman