This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00120:Q1用途?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/750664/tida-00120-q1-purpose

器件型号:TIDA-00120
主题中讨论的其他器件:LM5019

这可能是一个愚蠢的问题、但我在这个电路上刮擦头、因为 VCC 看起来是由电池板电压供电的、但在 VCC 创建之前、面板接地是隔离的。 鸡肉前的蛋是怎样的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harris 先生、您好!

    请原谅延迟回复。 说实话、我现在只能做出假设、所以我会尽快回复您。 此致、
    Marion
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harris 先生、您好!

    您就在隔离接地端。 但是、MOSFET Q1的体二极管允许电容器充电至足以为 LM5019供电的电压、从而为 VCC 供电。 然后将 Q1用作开关、MSP430可生成信号、以使用双极晶体管 Q8打开 MOSFET Q1。

    我希望这能回答你的问题。
    此致、
    Marion
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常有趣、感谢您提供的信息。 我认为必须存在某种泄漏电流。

    谢谢!