This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:如何在 WEBENCH 有源滤波器设计器程序中指定电源电压类型(单电源/双电源)

Guru**** 2586805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/747187/webench-tools-how-to-specify-supply-voltage-type-single-dual-supply-in-webench-active-filter-designer-program

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

如何在可下载的 Designer 程序中选择是否需要单电源/双电源? 是否可以选择5/10V 以外的电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cierra、

    我们将很快就此再次与您联系。

    谢谢、此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cierra、

    您可以通过单击 下图中较高的一个单选按钮来为联机程序指定双电源或单电源。

    没有可下载/离线的 WEBENCH 滤波器设计器。 请详述一下。

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我从一个名为 FilterPro WEBENCH 有源滤波器设计器的页面下载了内容、但我刚刚意识到 FilterPro 软件似乎被 WEBENCH 取代。 FilterPro v3.1是否没有双电源选项?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cierra、

    FilterPro 是一款离线工具、不推荐使用放大器。 因此、电源信息是不相关的、因此不需要。

    此致、
    Alfred